请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C40-Q1尊敬的先生/女士:
我正在寻找 QR 反激式 PWM 控制器来转换12V 电池电压、以驱动一系列1A LED、输出电压为18V 至25V。 我搜索了 TI QR PWM 控制器产品、但未找到电流源控制器。 请帮您找到一个吗?
谢谢、致以最诚挚的问候!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我正在寻找 QR 反激式 PWM 控制器来转换12V 电池电压、以驱动一系列1A LED、输出电压为18V 至25V。 我搜索了 TI QR PWM 控制器产品、但未找到电流源控制器。 请帮您找到一个吗?
谢谢、致以最诚挚的问候!
您好!
我强烈建议您查看适合您应用的 UCC28C40-Q1! 查看我使用 WEBENCH 电源设计器工具开发的此初步设计 :https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=46CA5A80FCC529D8
无论您喜欢平衡、低成本还是高效设计、WEBENCH 工具都可以根据您的设计需求调整您的设计。 如果我所设计的初始设计(使用平衡选项)不是您想要的、请尝试调整工具中的选项以更接近您的理想原理图!
感谢您的联系、我希望这些信息对您有所帮助!
Aidan Davidson