This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:VIN 引脚处的输入阻抗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909712/tps7a66-q1-input-impedance-at-vin-pin

器件型号:TPS7A66-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A02

您好,  

您能告诉我 VIN 引脚的输入阻抗吗?

我正在通过二极管将 VIN 引脚连接到电池、我的客户要求 电池和 GND (在100 Mohms 范围内)之间具有高电阻。

那么、我想知道 VIN 引脚上有多少阻抗?

谢谢、

Abhishek B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    如果您获取静态电流并将其与输入电压结合使用、则可以确定有效阻抗。
    如果 Vin = 10V、并且我们在室温下将静态电流近似为8uA、则有效阻抗将为10V/8uA = 1.25兆欧。

    当器件处于关断模式时、这会增加到5兆欧。

    如果这还不够、您可能需要考虑静态电流值低得多的 TPS7A02。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen 的及时回应。