This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如果 INx 大约为0V、则 OUT 上为高阻态

Guru**** 2545250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959093/tps2121-hi-z-on-out-if-inx-is-around-0v

器件型号:TPS2121

您好!  

我对 TPS2121有疑问。
在数据表的第18页上,显示“如果两个输入都无效,则输出为高阻态”。
我认为在这种情况下“无效”意味着 INX <= UV 或 OVx>=VREF。
我的问题是 INX<=UV 情况。
即使 INx 大约为0V、输出是否仍为高阻态?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Oba">我的问题是针对 INX<=UV 情况。
    即使 INx 大约为0V、输出是否仍为高阻态?  [/报价]

    是的、正确。