请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 大家好、团队、
我想通过下面的问题来明确电流限制定义。
1. 在可调电流限制(例如3A)不能正常工作的情况下,内部电流限制(10A)可用作备用保护。 正确吗?
2. 如何定义快速跳闸电流电平和跳闸时序? 在快速跳闸工作后、它如何恢复到正常运行? (例如、是否有任何内部计时器需要恢复?) 它与数据表上的图37硬接地短路波形相关。
提前感谢。
S.Sawamoto