This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:对新项目有疑问??

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958523/bq25713-questions-on-new-project

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25790

下午好…

我需要一个能够对 LiFePO 化学物质进行充电和监控、但没有 USB 设备的器件。  我可以在这样的应用中使用此部件吗? (看起来是这样)

其次、如果上述情况属实。  我正在使用的总线只有 I2C 和 GPIO 可用。  IADFT、IBAT 和 PSYS 似乎是模拟输出信号。  在使用 PROCHOT 中断微处理器后、我可以通过 I2C 总线通过查询来获取 IADFT、IBAT 和 PSYS 信息吗?

谢谢你

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     PROCHOT 是一个用于控制系统中 CPU 的功能。 通常、如果不在笔记本电脑应用中、这不是一个巨大的因素。 您是否需要此功能? 如果不使用它、则可将其禁用。 输入电流和充电电流可通过充电器 IC 的 ADC 进行监控。

    您可以将其用于 LiFePO。 如果您在寻找集成解决方案、也可以查看 BQ25790。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    我正就铁路申请提出投标建议。  无需 USB。  这是一种工业应用、I2C 为背板 PC/104型计算机供电。  我只能从(背板上) I2C 和一些数字 I/O 使用、没有模拟。   我们希望使用单芯片解决方案尽可能多地进行电池监控。  化学成分为 LiFePO、我们希望快速充电率为6A。  这在很大程度上限制了芯片选择的速度。  如果我正在正确读取您的响应、听起来好像充电和输入电流可通过 I2C 总线提供。  是这样吗?  

    I2C 总线上是否提供任何监控电压? 温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     是的、设置充电电流/输入电流限制和充电调节电压是通过 I2C 总线实现的。 输入电流是占空比的函数、因此您可以根据适配器/输入源电流额定值设置限制。

    该引脚没有 TS 引脚、因此电池组的外部 TS 电压应通过 GPIO 完成。 请注意、此芯片不会自动处理终端、您的系统中的主机/监测计应负责处理此问题。

    您可以通过 ADC 读取这些值:充电/放电电流、系统和电池电压、输入电流和 CMPIN (我们有一个可用的内部比较器)、VBUS 和 PSYS 电压读回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar。

    感谢您的回答。  我仍然感到有点困惑。  我想重复一下我"认为"你所说的话。  如果我说错了、请纠正我的问题。

    我们可以通过 I2C 设置充电/输入电流和调节电压。  

    我们可以通过 I2C 上的 ADC 读取充电/放电电流、系统/电池电压。

    无温度感测可用。

    无电池终端可用。

    如果我能够通过 I2C 检测电池电压、那么我是否可以向25713发送 I2C 命令以打开主充电路径中的其中一个开关? 我不想添加一个 guage 芯片。  我希望这是单芯片解决方案。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

      这是一个选择,尽管效率很低。 在较低的充电电流下、ADC 精度不会那么高、但是的、一旦检测到终止电流、主机就可以禁用充电。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。

    终止基于输出电压和充电电流这两个参数、因为在 CV 环路期间、在充电电流下降时调节输出电压。 一旦电压降至终止电流阈值、则应禁用充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Steve