This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:输出12V 线路短路

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955950/lm5156h-q1-out-put-12v-line-short

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156LM51561H

你(们)好

请回答客户的问题。

1) 1)当输出12V 线路短路时会发生什么情况?

(恢复已启用?、转换器已损坏? 最大可持续时间?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5156。

    LM5156配置的拓扑是什么(升压、反激、SEPIC)? 这将对短路操作产生影响。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    配置的拓扑是 SEPIC。

    我已附上 reference.e2e.ti.com/.../7713.LM51561H_2D00_Q1-schematic_5F00_201022.pdf 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho 您好、

    请解释延迟回复的原因。 该设备的专家不在办公室、因此需要等到下周才能获得可靠的答案。

    我希望器件在输出上发生过流事件期间进入最短导通时间运行。 如果器件过热、它将进入热关断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如果 SEPIC 配置、则在短路时输出电压将变为0V。 COMP 引脚电压将上升、占空比将增加。 随着占空比的增加、峰值开关电流将增加、直至达到峰值电流限值。 在 LM51561H 中、启用了断续模式电流限制保护。 在峰值电流达到峰值电流限值64个周期后、器件将下拉 SS 引脚退出开关32768个周期、以防止动力传动组件过热。 此后、器件将尝试重新启动、SS 引脚将开始上升。 这将一直持续到输出短路被移除。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett