This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:PWM 输入被钳位至1.3V、从而导致无波形输出

Guru**** 2771165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957733/ucc21750-pwm-input-is-clamped-to-1-3v-leading-to-no-waveform-output

器件型号:UCC21750

您好!

很抱歉打扰你。 我使用 ucc21750来设计驱动器板、它在很长一段时间内都能正常工作。 但是,昨天当我打开5V 电源时,它不输出方波信号,而且闻起来有问题。 我的功率级是 T 型逆变器、因此我的拓扑需要十二个 ucc21750。 不幸的是,其中四个国家陷入困境,现象也是一样的。 控制器的输出为4V PWM 信号、但在 RC 之后、ucc21756的输入为1.3V PWM 信号、如图所示。 我认为 uc21750很麻烦、但原因很令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    这似乎是相当不寻常的。 您是否能够回答以下初始诊断问题:

    在发生此故障之前、您是否对 UCC21750运行过任何特定的应力测试?

    2.是否可以将 UCC21750更换为另一台设备?

    这将能够缩小根本原因的范围。 问题可能出在您目前正在测试的器件、或者如果所有器件都发生这种情况、则问题可能出在电路板上的某个位置。

    3.如果问题仍然存在,您是否可以尝试更换新部件的 RC 并重新测试?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    1、我从未对 ucc21750进行过特定的应力测试、 应力测试 是否意味着我上升 Vcc 电压。

    2、这是否意味着我需要在另一个电源板上测试驱动器板?

    3、如何选择 RC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Andy 不在办公室时、另一位团队成员将立即解决您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过压力测试、您可以正确理解。 您是否曾施加过高电压、或者此引脚是否出现过可能导致电压尖峰超过引脚额定电压的瞬态?

    • DC max = VCC
    • 瞬态<100ns 时、瞬态最大值= VCC+5V

    2.不 在这一点上、我是要对新 UCC21750的驱动器板上的 UCC21750进行焊料、并进行测试以确保可疑的栅极驱动器遵循异常行为。

    3、到目前为止、我是说用相同值的不同元件替换电阻器和电容器。 我想确保这些组件或其焊接连接没有任何问题。

    以上第1点和第2点用于确认这是栅极驱动器问题、而不是电路板问题。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles