This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:如果在 VIN 为0V (无电源)时向 EN 施加3.3V 电压、TPS56637是否损坏?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909705/tps56637-is-tps56637-damaged-if-we-apply-3-3v-to-en-when-vin-is-0v-no-supply

器件型号:TPS56637

大家好、

如果我们在 VIN 为0V (无电源)时对 EN 施加3.3V 电压、TPS56637是否损坏?

我相信 TPS56637不会损坏、因为 EN 的绝对最大额定值为6V。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、3.3V EN 时是安全的。

    裕昌