This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165EVM-283:3.3V 输入电压和21V/65mA 1p7s WLED 时的占空比限制

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909224/tps61165evm-283-duty-cycle-limitation-with-3-3v-vin-and-21v-65ma-1p7s-wled

器件型号:TPS61165EVM-283
主题中讨论的其他器件:TPS61165

您好!

我们在以下条件下使用 TPS61165的 EVM 进行评估:

  • VIN、典型值= 3.3V
  • VOUT、max = 21V (用于1串7个串联 WLED)
  • Iload、max = 65mA (即 Rset ~ 3 Ω)
  • 通过 CTRL 引脚进行 PWM 调光

根据我们的测试结果、似乎无法达到65mA 负载电流(或 VFB = 200mV)、因为 Vin 低于4V

似乎已达到最大占空比、因此无法进一步提升输出电压。

数据表显示、在 VFB=100mV 的条件下、最大占空比约为90%~93%。  

根据3.3V 输入电压和21V 输出电压的计算、理论占空比约为85%。

您能否帮助我了解我们遇到的问题是否真正是由于 TPS61165的最大占空比限制?

如果是、我是否可以知道 VFB=200mV 条件下的最大占空比规格

谢谢、

阿尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔维斯、

      它可能触发了电流限制(内部 MOS 电流限制)、因此在电源电压较低时无法提供目标电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    然而、在这个测试环境下、来自3.3V 电源的最大输入电流少于0.5A、这仍然低于 NMOS 电流限制1.2A。

    此应用程序无法正常工作还有其他原因吗?

    谢谢、

    阿尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔维斯、

      您可以检查"sw"电感器电流的波形、以检查环路是否稳定。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请参阅以下 SW 节点的波形捕获。  

    它似乎没有振荡。  

    谢谢、

    阿尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔维斯、

      当您降低 Vin 电压并解决问题时、还请测量有关 Vin、SW、Vout 和 VFB 的波形。  请提供原理图、我想快速检查一下。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    由于外部连接电缆上的压降、因此 IC 的输入电压低于2.9V。

    因此、我认为这个问题已经解决。 感谢你的帮助。

    此致、

    阿尔维斯