This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:无 VIN 时 EN 的绝对最大额定值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909449/tps562200-absolute-maximum-ratings-of-en-without-vin

器件型号:TPS562200

大家好、

 

请允许我确认不带 VIN 的 EN 最大绝对值。

 

如果 VIN 为零电压且 EN 输入了某个电压,是否存在任何问题或可能发生故障?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    无需担心 EN 引脚、如上所述、EN 引脚的绝对最大电压为17V。