This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:外部反向电压保护 MOSFET 与放大器的栅极串联电阻;栅极钳位

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS24750EVM-546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908958/tps24750-series-resistor-to-the-gate-of-external-reverse-voltage-protection-mosfet-gate-clamping

器件型号:TPS24750

您好!

我将 CSD16570Q5BT 用作反向电压保护 FET。 我的应用是8V-1A、我需要在电子保险丝+FET 中具有最小的电阻。 该 MOSFET 具有10-15nF Ciss。 在开通期间、这不会影响我的压摆率、但只会略微延迟开通。 当 TPS24750完全增强 MOSFET (13-15Vgs)时、栅极电荷为~200-250nC。

数据表建议将至少1kOhm 的串联电阻连接到从 TPS栅 极引脚接地的任何外部压摆限制电容器。 我在该引脚上具有10nF-1kOhm。 但是、我看不到将串联电阻器连接到外部 MOSFET 栅极的建议。 在评估模块的原理图(TPS24750EVM-546)中、TI 也不使用串联栅极电阻器。 我知道该电阻器在关断情况下会限制 TPS24750上的电流应力。

  1. 为什么建议将串联电阻器连接到外部电容器、而不是用于该引脚上的其他容性负载、而后续 FET 也可能具有相当大的电容? 我是否需要一个连接 到 CSD16570Q5BT 栅极的串联电阻器?
  2. 数据表建议在输入电压大于14V 的应用中使用 MOSFET"栅极钳位二极管"。 在8V 应用中、栅极电压可达到+23V。 我认为我不需要额外的钳位二极管、因为 TPS24750已经将 VCC 钳位到电压为13-15V 的栅极。 如果我的输入终止、则最大负载应力为8V。 您是否同意我不需要钳位二极管、因为我的应用低于14V、或者在硬短路情况下、MOSFET 的栅源极可能会看到+23V 应力?  

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    让我在明天回到你们那里,谈谈我的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    1. 快速跳变事件期间的栅极灌电流为1A。 因此 、栅极灌电流需要额外225ns 才能将15nF 电容(FET Ciss)从15V 放电至0V。 这段时间可以忽略不计。另一方面、外部栅极电容可能非常高、具体取决于应用。 理论上、外部栅极电容值没有限制。  kΩ、我们必须在数据表中提到、"与外部栅极电容器串联的1 μ F 电容可防止其降低快速关断事件的速度"。  
    2. 是的、您不需要 额外的钳位二极管。 在快速跳变条件下、栅极在微秒内放电。 因此、这不应该 是问题。