This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:申请用于医疗应用的 PWM 转模拟控制器 WLED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909046/lp8553-request-for-pwm-to-analog-controller-wled-driver-for-medical-applications

器件型号:LP8553
主题中讨论的其他器件:LP8556

大家好、

我们有一位客户正在寻找适用于 医疗应用的4通道 PWM 转模拟控制器 WLED 驱动器。

以下是我们客户的要求:
输入电压:5V
通道:至少4个
最小 每通道 LED 电流:100mA
应用:医疗

其他要求 应该使用 PWM 到模拟控制器、而不是传统的直接 PWM 调光、更低的噪声、并且 LED 应该在占空比为零时关闭。

我的搜索仅限于4个通道的50mA LED 电流。

我们是否有符合上述客户要求的产品?

他们最近使用 了 AL3065 WLED 驱动器、以下是他们的观察结果:
调光控制1)直接 PWM 调光控制-有噪声问题2) PWM 转模拟调光控制- LED 未完全关闭。 0占空比3)直流到模拟调光控制时 LED 将发光-控制范围有限、我们没有看到 LED 的亮度发光。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      我认为 LP8556是最适合您的要求的器件、它支持 PWM 至模拟调光模式、非常受欢迎。

    BR

    肖恩