This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:外部电压保护电路设计参考

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956951/ucc28c42-external-voltage-protection-circuit-design-consult

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

客户想知道如何在外部为该器件添加输出过压保护? 您对此请求有什么想法吗?

此致、

戴斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    感谢您与我们的 UCC28C42器件取得联系、并为您提供强大的支持! 让我与同事联系以获得一些反馈、我很快会再与您联系!  

    再次感谢您、我期待稍后再讨论!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的帮助! 期待倾听您的想法。

    此致、

    戴斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯坦利!  

    我强烈建议查看此 E2E 博文 、了解如何添加外部过压保护。 这篇文章重点介绍了 LM5122、但 UCC28C42可以应用非常类似的概念。 您可以将 UCC28C42上的 COMP 引脚拉低、而不是 LM5122上的 UVLO 引脚、以关闭输出、直到不再测量过载。  

    这在非隔离式系统中更容易实现、上面提到的博客文章重点介绍了同步升压设计。  

    感谢您的联系、我希望这些信息对您有所帮助!  

    Aidan