This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:SN6505B 专用高侧驱动器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958061/ucc27714-sn6505b-dedicated-high-side-driver

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:SN6505B

请查看下面的原理图。  

SN6505B 为高侧电源供电是否存在任何问题?  

SN6505B 输出电压是否设置正确?

是否应在 UCC27714驱动器之前启用 SN6505B?

在此配置中仅使用 UCC27714的高侧是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    感谢您关注 UCC27714。 SN6505B 提供 HB 偏置时不应出现任何问题、如果需要高侧驱动器的导通时间较长或自举偏置因其他原因不实用、则建议使用此解决方案。

    对于输出电压设置、这在很大程度上取决于变压器匝数比、我查找了 T2原理图上显示的器件型号、但未获得任何搜索结果(正确)。 确认 SN6505数据表中所需的变压器匝数比。 一些磁性供应商、例如 Coilcraft 和 Wurth、为 SN650x 器件提供现成的变压器。

    有关在 UCC27714之前是否启用 SN6505B 的问题、请访问。 我会建议为 UCC27714提供 VDD、为 SN6505B 提供斜坡偏置、启用 UCC27714、启动 UCC27714的 PWM 的电源序列。

    UCC27714仅可用作高侧驱动器、LO 和 HO 是独立的驱动通道、仅响应 LI 和 HI 输入、并具有使能功能。 我看到有一个到 LI 的连接、而 LO 有一个接地电阻器。 是否有任何切换 LO 输出的意图、以及开关 LO 的原因是什么。 如果不使用 LO 输出、则可以将 Li 接地。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的快速回答!

    变压器为 Wurth 750343725、Mouser 710-750343725、匝数比为1:3.9

    https://www.we-online.com/catalog/datasheet/750343725.pdf

    ->我的理解是、输入为3.3V 时、这将提供足够高的电压、使 HB 偏置在100%或至少接近100%占空比时导通。 您是否看到了不会发生这种情况的任何原因?

    感谢您提供电源序列。

    不打算切换低侧、因此我可以将 LI 添加到接地连接。

    ->这是否意味着 LO 也应该被拉至接地或悬空?

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    感谢您确认匝数比。 SN650x 器件可在高占空比下工作、因此匝数比应导致输出端~12-13V。 我认为 SN650x 数据表提供了确认指南、我看到输入到输出基于 SN6505数据表中的变压器匝数比。

    如果不使用 LO 驱动器、我建议将 LI 接地、以确保电压电平为0并降低噪声注入的风险。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、