This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:发送数据闪存读取命令后出现 BQ40Z80数据混乱

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908412/bq40z80evm-020-bq40z80-data-disorder-after-send-the-data-flash-read-command

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

尊敬的团队  

感谢你的帮助

我们的客户遇到了一些有关 BQ40Z80-020EVM 的问题,他们希望读取和写入数据闪存值,但在发送 读取命令后,设备会出现数据混乱,您可以查看下面的屏幕截图

如图所示、电池电压的结果是固定的、显示的功率是100%、电池无法再通过开发板 bq40z80evm-020充电、bq40z80始终进入睡眠模式、并在唤醒后再次休眠。

客户描述他们遵循 TRM 第 18.1.75章0x4000–0x5FFF DataFlashAccess 建议,他们希望确认:

1.他们是否使用了正确的数据格式?

2.如果他们的数据格式错误,那么正确的格式是什么。您能给我展示一下示例吗?

3.如果这两项都无法解决问题,您是否有其他建议?

BR

Leon .Liu