请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23758 数据表和 EVM 将 LinkCom LDT1018列为经批准可与 TPS23758配合使用的变压器、但我需要从非台湾/中国来源找到一个变压器。
EVM 原理图中列出了 Wurth 750318525、但找不到此器件的任何分销商。
是否有任何其他适合与 TPS23758配合使用的变压器替代产品?
我正在尝试实施15W 5V 3A POE 解决方案、因此如果我需要考虑其他 TI POE 解决方案、请告知我。
谢谢、
Todd