This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:EN 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956741/tps54202-en-pin

器件型号:TPS54202

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS54202。  

根据 d/s 中的方框图、EN 引脚被连接至一个电流源。 电流源在内部连接了什么电压?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您为什么需要这个值? 通常、我们只需要使用电流值和 EN 阈值来设置外部 UVLO。您可以参阅 DS 第10/下图 中的详细信息。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-san、

    感谢您的支持。

    客户正在考虑直接通过 MCU 等控制器 IC 控制 EN 引脚。 控制器 IC I/O 为3.3V、I/O 引脚的绝对最大值为4.6V。 因此、客户担心从 EN 引脚施加到 I/O 引脚的电压超过4.6V。 因此、客户想知道内部连接的电流源的电压是多少。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EN 引脚是具有大内部电阻的该器件的输入引脚。

    与外部电压控制 器连接的 EN 引脚没有问题,建议串联一个电阻。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-san、

    感谢您的回答。

    您能否告诉我它为什么需要一个串联的电阻器? 此外、您能否告诉我建议的电阻?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    串联一个电阻器用于限流,建议使用一个10K 欧姆 电阻器。

    BRS、

    年轻