This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流转换器建议

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908735/ac-dc-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28742

您好!

我需要一个用于电池组充电器的交流/直流转换器。 本产品需要使用交流/直流转换器将110 Vac–240 Vac (50-60Hz)电源转换为电池充电器的直流电压(5-30 Vdc)。 最有可能是24V 直流。 在峰值时、电池充电器将需要71W 的功率来为电池充电。 您对什么是最佳 TI 解决方案有什么建议吗?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于24V 的低输入电压、我建议在固定频率反激式转换器中使用 UCC28C42之一。

    这些器件的 UVLO 低于其他控制器、其占空比可在2%至100%之间变化、这有助于支持这种宽输入范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我误读了您的规格。  反激式中具有光耦合器反馈的 UCC28742。  它具有恒定电流/恒定电压控制、是电池充电器的理想选择。

    通过以下链接可访问 UCC28742产品页面、该页面包含数据表、设计工具和参考设计的链接、可帮助您进行设计。

    此致、