Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61023, TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61023、 TPS61021A
您好!
由于 TPS61022具有0.5V 的低输入电压能力、因此我已为某些应用选择了 TPS61022。 但是、有一个使能引脚需要大约1.2V 的电压、以便器件能够运行。
是否有解决方案? 如果您可以建议一些具有极低输入电压和无/有极低使能电压的其他器件、可能会怎么样? 我试图找到一个,但到目前为止还不能找到。
如果它具有可使用 TINA 进行仿真的 SPICE 模型或未加密的 SPICE 模型、那将是完美的。
非常感谢。
此致、Amr