我们有一个具有+5V 输入电压的设计、用于生成+/- 3.5V 输出。 此设计已在 WebTools 上实施到信函中。 我们看到的问题是-VE O/P 在-2V 至大约-4.5V 之间波动严重、看起来像是锯齿波形。 已检查并更换所有连接和组件。 VE O/P 上有大约50mA 的漏极、-VE O/P 上只有2mA 的漏极 我已经添加了额外的负载来平衡-VE、但问题仍然存在、锯齿的频率只是略微增加。 这是第三方设计、因此我无法提交原理图。 请提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一个具有+5V 输入电压的设计、用于生成+/- 3.5V 输出。 此设计已在 WebTools 上实施到信函中。 我们看到的问题是-VE O/P 在-2V 至大约-4.5V 之间波动严重、看起来像是锯齿波形。 已检查并更换所有连接和组件。 VE O/P 上有大约50mA 的漏极、-VE O/P 上只有2mA 的漏极 我已经添加了额外的负载来平衡-VE、但问题仍然存在、锯齿的频率只是略微增加。 这是第三方设计、因此我无法提交原理图。 请提供任何帮助。
您好!
如果没有原理图、布局和测量结果等、很难找到根本原因
但无论如何、我可以提出一些建议、您可以再试一次。
外部电容器(类型/有效值/等)的选择对于电荷泵至关重要。 确保其符合预期负载的数据表建议。
2.请使用稳定的输入电源(如实验室直流电源)并确保输入是恒定的、稳定的。
3.请在有负载和无负载的情况下进行测试,您应注意到有差异。
4.如果您有机会、我建议将 IC 与我们的 EVM 交换。
如果您需要进一步的支持、请告诉我。
此致、
Febin