This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:在测试充电器时、BQ25611说它支持四个非标准适配器。 我是否可以询问如何测试和验证是否支持四个非标准适配器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908464/bq25611d-when-testing-the-charger-bq25611-said-it-supports-four-non-stardard-adapters-may-i-ask-how-to-test-and-verify-whether-four-non-stardard-adapters-are-supported

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25611

测试充电器时、BQ25611表示它支持四个非标准适配器。 我是否可以询问如何测试和验证是否支持四个非标准适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、测试它的一种方法是使用真正的适配器或 USB 端口为充电器 BQ25611D 供电。 D+/D-检测完成后、IINDPM 寄存器将相应更新、并可从寄存器中读取输入电流限制。   分压器1、3、4是 Apple 2.1A、1A 和2.4A 适配器。 分频器2是 Samsung 适配器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、测试它的一种方法是使用真正的适配器或 USB 端口为充电器 BQ25611D 供电。 D+/D-检测完成后、IINDPM 寄存器将相应更新、并可从寄存器中读取输入电流限制。   分压器1、3、4是 Apple 2.1A、1A 和2.4A 适配器。 分频器2是 Samsung 适配器。