This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:重复初始化命令

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956955/lp5012-repeating-the-initialization-command

器件型号:LP5012

您好的支持团队、

通过将 LP5012RUKR 整合到子板中来使用它。
如果由于与主板的接触不良而导致电源停止、我认为除非按照下图所示的顺序恢复、否则通信将不会恢复。

但是、由于没有机制来确定主板和子板之间进行初始通信的必要性/必要性、因此存在一个问题、即一旦发生接触故障、LED 就不会亮起。

在微型计算机所在的主板侧、无法确定是否发生了与 LED 驱动器的通信故障。
因此、当我在0.1ms 周期内继续发送初始化时设置 OUTx_color 寄存器时、它似乎可以正常工作。

我有疑问。

(1)
如果命令按照初始化→OUTx_color 设置→初始化的顺序发送、LED 驱动器的内部状态是否有任何变化?
显然、初始化(LED 未亮起)→OUTx_color 设置(LED 亮起)→初始化(LED 亮起)
似乎没有问题。

(2)
如果我按照初始化→OUTx_color 设置→初始化的顺序发送命令、并且 LED 驱动器的内部状态发生变化、是否需要考虑任何问题?
乍一看、似乎没有问题、但我担心电流消耗会增加或 LED 将在未经许可的情况下关闭。

(3)
如果反复发送初始化命令、例如以0.1ms 周期发送、是否存在任何问题?

我认为重复发送初始化命令是意外的、但如果没有问题、我想考虑重复发送。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    看起来还可以。 我将在实验室中检查它、并稍后重放给您。  

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、
    感谢您的支持。

    我期待您在实验室中确认。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    实验室的结果何时会产生?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我对 LP5012 EVM 进行了一些测试、它可以正常工作。 当您选择此程序时、请在 每次初始化之后注意、您需要  正确配置相关寄存器。

    当电源由于与主板的接触不良而停止时、MCU 将接收到一个中断。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、
    感谢您的支持。

    我对您的评论有两个问题。

    (1)
    "请在每次初始化之后注意、您需要正确配置相关寄存器。"
    初始化后专门需要哪种处理?

    (2)
    '当电源由于与主板的接触不良而停止时、MCU 将接收到一个中断。'
    MCU 接收到中断的路由类型是什么?


    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K:

    (1)
    "请在每次初始化之后注意、您需要正确配置相关寄存器。"
    初始化后专门需要哪种处理?

    例如'device_CONFIG0'、'device_config1'、'LED_CONFIG0'等。初始化后、所有寄存器将设置为默认数据、因此需要设置必要的寄存器。

    (2)
    '当电源由于与主板的接触不良而停止时、MCU 将接收到一个中断。'
    MCU 接收到中断的路由类型是什么?

    这取决于您使用哪种 MCU。 基准中断标志将存储状态。


    此致、
    徐美奈