This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616充电电流低

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957438/bq25616-bq25616-charge-current-low

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25606

你(们)好  

我的客户设计了 BQ25616原理图。 在 OTG 引脚被拉至低电平之后(电源接通时、SATA&PG 指示灯一直亮起)、但充电电流非常小。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../BQ25616-_2800_1_2900_.docx

D+ D-悬空、他们希望充电电流为2A。

上述电路是否可实现2A 充电电流?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。 BQ25616类似于 BQ25606。

    当检测到输入适配器未知时(即 D+/D-引脚断开)、ILIM 会设置输入电流限制。

    请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 当充电暂停(输入过压、TS 故障、定时器故障或系统过压)时、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。

     

    另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。

    当达到输入电流限制或输入电压限制时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下且输入电压升至输入电压限制以上。  有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)和 www.ti.com/.../bq25616.pdf 上的9.3.6.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。