This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:关于降低功耗的设计

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957536/bq24616-about-design-to-reduce-power-consumption

器件型号:BQ24616

您好!

客户正在考虑 bq24616。
他们希望保持尽可能低的待机功耗。

客户完全了解数据表中列出的静态电流规格。
但是、他们正在寻找外设部件和设置的独创性、以延长电池使用寿命。

例如、客户考虑将 FB 分压器电阻设置为 MΩ Ω 阶数。
是否允许使用?
您能给我一些关于如何降低待机功耗的建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

      是的、通过增加串联电阻来减少泄漏是很好的。 您必须记住 Ivfb 的规格。 泄漏电流不应与 VFB 引脚的泄漏电流相当。 电阻增大得过大也会降低电压调节精度。