请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 大家好、
我们的客户正在研究 LM3409数据表的设计示例:
。 他认为在第30页的第(74)行、三角积分 V-PP 的值应为1V、而不是720mV。 这符合前面的示例、其中设计要求 deltaV PP = 1.44V、用于计算 CIN min。 您能帮助确认他是错字还是对他们有误解吗?
谢谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.