This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:VCC 和 PACK 系列分辨率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907378/bq40z80-vcc-and-pack-series-res

器件型号:BQ40Z80

与此主题相关:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/794338?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ40Z80%25252520vcc

不清楚设计的地址。

数据表中用于 VCC 和 PACK 的两个串联电阻为 VCC->100 Ω 和 PACK ->10K

在 EVM (参考设计)中:  

 VCC->具有510欧姆(R25)、 PACK -> 1.1 K (R13)。

不清楚我应该遵循哪一个指示!  

选择串联电阻的原理是什么?

2. EVM 设计错误吗?

电阻、配置是否相关(我想用于2s 和6s 配置、最大值为25.2V)?

谢谢、

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看原理图、并在 EVM 和数据表之间找到了另一种选择:

    4. EVM 中 为什么 BAT 和二极管(D6)之间存在串联电阻(R37)? 数据表中没有任何类似的建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    [引用 user="Fabrizio Raggioli">1. 如何合理地实现串联电阻?[/引述]

    一旦您可以保证您的应用绝不会超过 数据表中的绝对最大值、并且在正常运行期间绝不会超过 数据表中建议的运行条件、就无需串联电阻器。 如果您无法添加串联电阻器、使您的设计能够更可靠地承受 ESD 和电压尖峰。 根据您的 BOM 成本和应用设计尺寸要求、您可以选择1K 或10k、并在预期的电压尖峰和您想要限制电压尖峰和/或短路的最大电流之间进行权衡。

    [引用 user="Fabrizio Raggioli">2. EVM 设计是否错误?[/quot]

    如上所述、这也不是错。 您可以选择最适合您的应用设计的器件

    [引用 user="Fabrizio Raggioli">3. 电阻、配置是否相关(我要用于2s 和6s 配置、最大值为25.2V)?[/报价]。

    与 之前提到的不完全相同、但2S 应用比6S 应用更有可能超过绝对最大值或建议工作条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Fabrizio Raggioli">4. 为什么在 EVM 中 BAT 和二极管(D6)之间存在串联电阻(R37)? 数据表中没有任何类似的建议...[/quot]

    该电阻器有助于滤波(RC 滤波器)、而不是二极管和电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找不到任何公式可以帮助我计算两个电阻与最大电压的关系。

    您可以在此处写入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    [引用用户="Fabrizio Raggioli"]

    我在数据表中找不到任何公式可以帮助我计算两个电阻与最大电压的关系。

    您可以在此处写入吗?

    [/报价]

    它实际上只是欧姆定律。 如果您希望将瞬态电压尖峰的电流限制为100mA、则电阻值为(最大尖峰电压-绝对最大电压)/0.1A