This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220引脚的电压必须大于多少才能正常工作?

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27200, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956080/bq27220-how-much-voltage-must-the-bq27220-pin-be-greater-than-to-work-properly

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ27200EV2400BQSTUDIO

您好 TI

   BQ27220、在周期计数中发生异常零清零:

1:Cyclecount 为1、主电池电源为10、小电池电源为50%、主电池放电、打开闪光灯、YouTube 在线视频、PlayStore 下载应用程序

当主电池电量为4%时、进入设置查看小电池周期计数被清除、显示为0

2:小电池周期计数清零、测试步骤如下:

小电池周期计数为1、29%、主电池为17。 插入充电器3.0 + QC 快速充电器、按下电源按钮关闭充电器并为其充电5分钟。 拔下充电器并将其打开

3:根据规格和我们的理解:周期计数存储在 FG 内部的 RAM 中、只有电量监测计复位或断电才会复位、但根据我们的测试结果、情况并非如此(如上所述的现象)。

因此、如果您想保持 BQ27220的工作状态、则引脚必须比正常工作电压高多少电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池电压表在 BAT 引脚上的最小工作电压为2.45V。

    周期计数将存储在 RAM 中并定期写入数据闪存、电量监测计可能在您执行上电复位之前已经写入。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:TI

    在我们的器件中、bq27220周期计数增加是正常的、但有时会为零!

    我确定它没有运行复位功能、但我不确定电压是否低于2.45v;

    如果周期计数被写入数据闪存、无论 bq27200是否断电或复位、周期计数都不会为零?

    如果是、我们如何将周期计数写入数据闪存?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享发生这种情况的任何日志(使用 bqStudio 和 EV2400)以便我们查看寄存器?

    写入的值在固件中确定、无法手动更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:TI

    我们无法从 bq27220驱动程序代码中获取驱动程序日志、因为循环计数是随机的!

    我们的 IC (bq27220)驱动程序代码会加载到 Linux 内核中、因此我可以向您共享我们的驱动程序代码。

    您能告诉我们哪个函数可以将周期计数写入数据闪存吗?

    如果是、我们将周期计数写入数据闪存 periodice2e.ti.com/.../bq27220_5F00_driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行上电复位(POR)时、是否可以确认周期计数重置?

    我们需要缩小发生这种情况的时间范围、以便调试问题。

    此致、

    Wyatt Keller