This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:脉冲跳跃

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957075/ucc28c43-q1-pulse-skipping

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43TPS40210

各位专家:

该器件似乎没有可提高轻负载效率的功能、例如脉冲跳跃。 如果这是一项关键要求、您能否确认有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon!  

    您能帮我更好地了解您的要求吗? 根据定义、如果 COMP 引脚电压低于截止阈值、UCC28C43将跳过脉冲。  

    谢谢、  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aidan、

    这部分回答了我的问题。 我们想知道这种情况是否存在(器件会在轻负载条件下跳过脉冲)、因为我们在数据表中没有找到有关这一点的注释。

    这些 PWM 控制器通常是这样吗? 这在 TPS40210中是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon!  

    我无法与 TPS40210通信、因为我不熟悉该器件、但对于与 UCCx8C4x 系列类似的其他系列(TLx84x、UCx84x、UCCx80x)、我都可以根据系统控制环路的反馈修改脉宽。 如果 COMP 引脚电压降至阈值以下、PWM 输出将停止脉冲、直到 COMP 电压恢复。  

    谢谢、  

    Aidan