This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907316/tps62130-tps62130

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好,我们使用 TPS62130降压 DC-DC 转换器进行了设计、输入为宽电压3.6V-16V、输出电压锁定为3.3V、我们需要 低功耗要求。

该 ch 如下所示:  

问题 如下:  

输入电压为4.5V -16V、当负载关闭或轻负载(数十 uA)时、输入电流约为30uA

SW 是  PFM 波形 、如下所 示

当输入电压为3.6V-4.5V 时,输入电流上升到2mA-8mA,从 PFM 模式进入 PWM 模式,4V 对应于8mA 的较大电流,SW 的开关频率也更快,占空比更小,3.6V 时, 电流更小、开关频率更慢、占空比更大、

当输入为4V 时

输入为3.6V 时

这使得我们的器 件无法在3.6V-4.5V 输入下实现低功耗、而且我不太理解这种现象的原因。 请帮助进行分析

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、标题错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压接近输出电压时、无论负载电流值如何、TPS62130都会进入 PWM 模式。 这是您在案例中观察到的情况。

    您的输出电流要求是什么? 最大电流为3A、您也可以使用更低的电流来实现吗? 根据此设计的要求、您可能能够使用 TPS63070等降压/升压转换器。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 感谢你的答复。 我也发现了这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您尝试共享的图像。 也许您可以将其作为文件附加。

    此致、

    模块