Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 你(们)好
我将 BQ78350-R1A 用于 BMS、但在评估板中、必须使用 EVM2400通过 SMBus 配置进行连接、但 EVM2400成本非常高。
我希望 BMS 与电池组一起安装、并且需要始终与电池组进行通信(以检查电池状态)。 请建议任何替代或兼容的 MCU、这些 MCU 可用于在没有 EVM2400的情况下与监测计通信。