This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:OVPmax 数据表

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908314/tps2662-ovpmax-datasheet

器件型号:TPS2662

大家好、

我的客户注意到 TPS2662x 的修订版本从57V 最大值更改为60V。 但是、在电气特性(第7页)下、OVPmax 被指定为57V。

这是否是修订版中的错误/遗漏? 它应该是60V 吗?

如果我的客户希望使用58V 作为输入电压、他们是否必须使用 OVP 功能?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正确。  OVPmax 也应为60V。 我们将在下一个数据表修订版中对其进行更正。  

    如果不需要过压保护、请将 OVP 端子连接到 RTN。  

    此致、Rakesh