Other Parts Discussed in Thread: BUF16821
大家好、
BUF16821是否具有重新加电时间规格? 或任何可接受的初始电压规格。
我的意思是、如果我快速接通/断开电源、IC 是否会无法启动?
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roy、
BUF1681不会"失败"上电/断电、输出响应将遵循控制上电序列。
BUF16821具有两 个内部上电阈值:
1) 2V 阈值、向上该阈值输出电压与 Vs 相同、高于2V 输出电压为 Vs/2
2) 5V 阈值-在 Vs=5V 时、器件会自动将存储的非易失性值更新到 DAC 输出中。 在 Vs 达到5V ~1ms 后
输出将 为 Vs/2、直到自动读取完成此更新。 如果 Vs 斜升速度快且输出非易失性存储值与 Vs/2不同、则该时序在系统中至关重要。
例如:Vout 设置 Vs/3、Vs=12V、Vs 斜升时间= 1ms。(数据表图23中的 Vs 更快)
A)高达2V 的 Vout = Vs
b) 2V <Vs<5V, output = Vs/3
c) Vs>5V、输出= Vs/2持续1ms。 由于 Vs 斜坡为1ms、因此输出将在切换到编程输出电压=4V 之前达到6V。 这可能看起来像是由于快速与斜升而导致的器件故障。
VS 开/关期间的另一个潜在问题是有损坏内部 ESD 二极管的风险。 如果输出电容较大、在短时间 内 Vout > Vs+diode vollage。在这种情况 下、内部 ESD 保护二极管将导通、需要在输出端连接一个串联电阻来保护 ESD 二极管。
此致、
Costin