This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何使用 UCC256403的开环测试?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908210/ucc256403-how-to-use-open-loop-test-of-ucc256403

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC25600

如何使用 UCC256403的开环测试?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NCKU Lee:

    如果您使用外部电路从 FB 引脚吸收固定电流、则可以直接设置栅极关断阈值 VTH 和 VTL。 如果您确实计划在开环中使用 UCC256403、我建议移除顶部 VCR 电容器并让内部 VCR 补偿斜坡电流来设置 VCR 波形。 这将使频率计算更加简单 、因为它仅为 i=CDV/dt、其中 I 为2mA、dV 为 VTH-VTL、dt 为所需频率的开关周期的1/2。

    如果您希望设计开环 LLC、也可以考虑使用 UCC25600。 使用该控制器针对开环直接设置频率要容易一些。

    此致、

    本·洛夫