This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:栅极驱动器无输出-负降压转换器设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906736/lm5122-no-output-to-gate-drivers---negative-buck-converter-design

器件型号:LM5122

尊敬的工程师:

我想问您、我的负降压转换器设计可能会出现什么问题。 我尝试在没有 MOSFET 的情况下仅测量 HI 和 LO 输出、但这些输出上没有"PWM"信号。 我还检查了 SYNCOUT 输出、有一个 f=156kHz 的 PWM 信号、非常接近所需的146MHz。 我还检查了 UVLO 引脚-电压超过1、2V (约为1、6V)。 接下来我检查的是 FB 电压-我将所需的-30V 连接到输出端、并检查了接近1、2V 的基准电压。VIN 引脚上的电压也正常(大约55V)。

您可以在 here.e2e.ti.com/.../zaporna-cast-v4.pdf 上找到我的设计

 

我将欣赏任何想法。

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很遗憾听到您遇到负降压问题。 您能否检查 VCC 电容器上的电压、因为内部稳压器应为栅极驱动器供电。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    VCC 电容器上的电压大约为7、4V。