请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 主题中讨论的其他器件:BQ24781
您好!
这是一款使用 BQ24781作为充电器 IC 的 NB 产品。 问题在于、当系统侧消耗重负载(170W/8.7A)时、ACDRV 意外下降。 请在 ACDRV 下降以打开 MOSFET 时检查以下波形。
CH1:+VIN 是系统电压
CH2: BATDIS_G 为 ACDRV
CH3: BQIBAT 为 IDCHG
Ch4:BQIADP 是 IADP
此时、ACOK 保持高电平。 我们当前正在检查是否启用了学习模式。 请建议我们还应检查哪些内容来澄清这一点。 谢谢!
安东尼