This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:由于未知原因无法充电

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957051/bq25713-failed-to-charge-for-unknown-reason

器件型号:BQ25713

您好!

我们有一些电路板在适配器插件后无法开始充电、原因未知。  此时、寄存器转储如下所示。

从上面可以看出 REG0x20[3]设置为‘1’表示 SYS_SHORT。  将 REG0x00[6]写入 "1"并重新插入适配器后、充电仍无法开始。  此时、寄存器转储如下所示。

请建议在该板上进行调试的下一步是什么?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      您的充电电流寄存器设置为0A。 这是一种禁用充电器的方法。 您需要向该寄存器写入有效值。