我发布了一些有关我的问题的其他信息、作为对我原始问题的答复。 我只是总结说这可能是错误的过程、因此我将这些帖子重复作为相关问题。 请告诉我是否正确。 抱歉。
FB 引脚上的电压大约为1.8mV、输出电压低、连接了50欧姆负载。 空载时为0.77V。 不知道低 FB 电压是问题的原因还是结果、但我知道的一切都是因为 FB 电压直接从输出电压通过电阻分压器网络获取的。 因此、这可能不是有用的信息、但出于完整性考虑、我将予以传递。 过压锁定或过流振荡器频率调整(均受 FB 引脚电压影响)是否与此相关?
另一点: 输出电压有时至少会随着稳定下降而变化。 当今天早上首次通电时、我从15V 开关设置获得大约3V 的电压。 大约15秒后、它下降到大约1V。 再过15-30秒、达到约400mV。 电压稳定在45mV 以下。 但是我不会每次都注意到这个,也许它在那里,但我只是看不到它,或者它可能并不总是在那里。 ????
输出电压的压降取决于负载。 对于任何大于250欧姆至500欧姆的负载(我无法准确地确定)、电压保持在规格上。 在较小的负载下,电压以线性方式下降--在大约100欧姆时,所选的12v 输出大约稳定地输出4伏。 这意味着压降从大约48mA 或更高的负载电流开始[12/250)。 过压保护、电流限制或短路保护电流限制的运行方式似乎不会导致我的问题、但我不确定。 有什么想法?