主题中讨论的其他器件: BQ25790
您好、TI 专家
客户已使用 BQ24650实现电路、但我有如下问题。
----------------------------------------
[规格]
太阳能输入电压:5.5V
2.电池输出电压:4.2V、13600mA
----------------------------------------
使用当前的 BQ24650、通过配置电路制造太阳能充电板、如下所示。
但是、在测试期间、如果太阳能电池板的输入电压降至4.5V 以下、则 BQ24650不会充电。
我想问、是否有方法来配置电路、以便太阳能电池板的输入电压可以充电至4.0V 或更高。
下面是电流电路图。
客户需要快速解答。
请回复。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../UCT_2D00_SOLAR_5F00_PP_5F00_H200921_2D00_MAP1_2D00_SCH5.pdf