This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2642:能够驱动并联 MOSFET 的设计

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907835/lm2642-design-capable-to-drive-parallel-mosfet

器件型号:LM2642

各位专家、您好!

 

客户希望使用 LM2642在以下条件下实现。 对于输出1、它们将需要并联高/低侧 MOSFET、以实现输出1的更高输出电流。 他们想知道驱动器拉电流(0.5A)/灌电流(HIDRV:0.8A、LODRV:1.1A)是否可以支持并联 MOSFET? 非常感谢!!

 

输入:12V (可调节)

输出1: 3.8V/40A (52A 峰值1s)

输出2: 2.8V/20A (26A 峰值1s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在考虑 MOSFET 的器件型号?