请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC、
您好:
我们使用 tps53681 + 6 * csd95490q5mc、使用电源时会出现一些问题。 请帮助我们提供以下建议
问题1:我们使用 tps53681 + 6 * csd95490q5mc、输出电压将崩溃、TSEN 电压将呈现低电平、如图1所示、在线使用融合设计将出现故障、如图2所示、原因是什么、谢谢
图1.
图2.
问题2:在"在线融合设计"工具中、为什么最多只能将 IMAX 设置为255A、而六相输出只能设置为255A? 如下所示
谢谢你