This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:电路板上的输出纹波问题。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907690/tps40210-output-ripple-problem-across-boards

器件型号:TPS40210

你(们)好

我们设计了基于 TPS40210DGQR 器件的升压转换器、可提供24V 标称输入48V 输出。 原理图如下。 R160用于操控输出电压。 在这种情况下、它未被组装。

我们在该设计中遇到了一些问题。 我们测量的每个电路板的行为都不同、我们无法理解原因。 我将3个不同的板交流耦合设为不同的范围、每一个都是不同的。

即使最后两个波形看起来一样、最后一个波形也会显示一些正峰值和负峰值、很容易看到削波警告。 第一个也很有趣、看起来像一些随机噪声、但另一个看起来像锯齿波。  

我们希望实现超静音48V 电压轨、与第一个电压轨相比、几十 mVpp 是可以接受的。

如有任何意见,请提出。

阿赫迈特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    您如何探测输出? 您能否在陶瓷电容器输出端使用 Tip & Barrel 方法和探针? 另外、请注意周一是美国假日、因此将延迟回复。  

    谢谢、

    Richard