This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用电流检测电阻器的电路布局

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907259/ucc28070-layout-of-circuit-using-current-detection-resistor

器件型号:UCC28070

您好!

我之前问过如何在 UCC28070器件电路中使用电流感应电阻器。
以下是下面的主题所询问的问题。 在本主题中、我向您展示了一个使用电流感应电阻器的参考设计电路。
我正在创建一个使用电流检测电阻器的电路布局。
首先、我想的是电源组件的位置和电力线的布线。
我要附上这些材料。
我的担心是、我使用两个输出电容器(COUT)、但我在后级将下电容器的线路连接到直流/直流电源。
因此、我认为存在下电容器过载的问题。
如果您对我创建的布局有任何问题、请您发表您的意见吗?

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28070-LAYOUT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji 

    我无法按照此草图 显示 PCB 的某些部分。

    如果您希望我查看您的布局、请附上 Gerber 和原理图

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我无法向您提供有关开放社区的任何更详细的数据。
    如果 可能、请告诉我您的地址。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、您能否为 TIDA-0130A 参考设计提供布局材料?
    我想通过引用该材料来创建布局。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过为电容器的纹波电流留出一定的余量来解决所提出的问题。
    这个线程闭合了。 非常感谢。