主题中讨论的其他器件: TPS54340、 TPS54341
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 Sirs:
我们在旧设计中使用了 TPS54240直流/直流转换器。 它的成本很高、广泛用于我们。 我们的设计包含两个电源:12–36V 主电源和7V 保留次级电源。 我想将 TPS54240 DC/DC 转换器设置为 Vout = 12V、最大负载电流为2A。 根据 TPS54240数据表、我了解如何改善压降、 只要 BOOT 至 PH 引脚电压大于2.1V、TPS54240就可在100%占空比下运行。据我了解、占空比为100%、因此最小输入电源电压 Vin min 接近于应用的输出电压 Vout。
我对 TPS54240的运行有一些疑问:
1) 1)我尝试在 webench 设计器中以 Vin = 12–36V、Vout = 12V、Iout max = 2A 模式对 TPS54240进行仿真。 Webench 设计器允许将 Vin min 设置为仅限13、2V。 如果 Vin 实际= 12V 且 TPS54240 将配置为 Vin = 13、2-36V、Iout = 2A、Vout = 12V、实际输出电压 Vout 将是多少? 如果输入电压真的= 12V、并且 TPS54240 将配置为输入电压= 13、2-36V、输出电流= 2A、输出电压= 12V、我可以在这种模式下长时间使用 TPS54240吗?
2) 2)如果缺少12–36V 主电源、则保留的次级电源为7V。 如果 Vin 实际= 7V 且 TPS54240 将配置为 Vin = 13、2-36V、Iout = 2A、Vout = 12V、实际输出电压 Vout 将是多少? 如果输入电压真的= 7V、并且 TPS54240 将配置为输入电压= 13、2-36V、输出电流= 2A、输出电压= 12V、我可以在这种模式下长时间使用 TPS54240吗? 我知道 、TPS54240是 降压转换器、输入电压实际上比输出电压= 12V 低7V。 但 Vin 实际= 7V、Vout 实际= 7V 是我的任务的正常情况、尽管 TPS54240 将配置为 Vin = 13、2-36V、Iout = 2A、Vout = 12V。
3) 3)我是否必须为我的任务使用降压/升压转换器?
4) 4)我是否可以使用其他 TI 降压转换器来完成任务? 我可以将什么 TI 降压转换器用于我的任务(器件型号)?
此致、
Ruslan。