This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:bq24259未充电

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907219/bq24259-bq24259-not-charge

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ24296M

尊敬的团队:

在客户测试期间、寄存器显示3.8V 电池未充电。 寄存器 REG08=0X4D。 我看到位7被检测为 USB 主机。 我想知道 USB 主机模式是否使充电器无法充电。 但是、由于这是由 PSEL 控制的、如何对其进行控制? 或其他任何可能导致此问题的原因?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    REG08=0X4D 还表示器件处于 DPM 调节状态(REG08[3]=1)。 请检查  输入源是否过载、电流是否超出输入电流限制(REG00[2:0])或 VBUS 引脚电压降至输入电压限制(REG00[6:3])以下。 有关详细信息、请参阅8.3.2.2 d/s 上的动态电源管理。

    BTW、有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24259类似于 BQ24296M。

    谢谢、

    宁。