主题中讨论的其他器件:LM73605-Q1
该器件的数据表显示、如果使用的是外部同步信号、但该信号冻结在逻辑高电平或逻辑低电平、这意味着不会发生转换、则在"超时"后、该器件将恢复到其内部振荡器以进行同步。 这是一种很好的、非常理想的行为、但我想知道这个超时周期大约有多长、以便我可以评估我是否需要提供额外的滤波或其他保护来处理在切换期间可能发生的短暂稳压损失。 此外、当提供外部同步时、我假设该手动切换瞬间发生、而没有相应的超时时间在内部和外部同步之间切换?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件的数据表显示、如果使用的是外部同步信号、但该信号冻结在逻辑高电平或逻辑低电平、这意味着不会发生转换、则在"超时"后、该器件将恢复到其内部振荡器以进行同步。 这是一种很好的、非常理想的行为、但我想知道这个超时周期大约有多长、以便我可以评估我是否需要提供额外的滤波或其他保护来处理在切换期间可能发生的短暂稳压损失。 此外、当提供外部同步时、我假设该手动切换瞬间发生、而没有相应的超时时间在内部和外部同步之间切换?
您好 Brian、
针对外部时钟的建议包括不低于2V 的高电平、不高于0.4V 的低电平、10%至90%之间的占空比、以及不短于80ns 的正负脉冲宽度。 当外部时钟在逻辑高电平或低电平时发生故障时、LM73605-Q1/6-Q1会在超时周期后以 RT 电阻器编程的频率进行开关。 TI 建议在 RT 引脚上连接一个电阻器、以便内部振荡器频率与外部时钟频率相同。 如果外部时钟在相同的控制环路行为下发生故障、这使得稳压器能够以大致相同的开关频率继续运行。 请参阅数据表中的第7.3.9节
超时周期将取决于外部时钟的频率、重要的是要保持外部时钟的占空比、该占空比应处于10%至90%的范围内。 例如、对于500kHz 开关周期、90%的时间周期(即1.8us)将是超时周期。
但愿这对您有所帮助。
如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。
此致、
Ankit Gupta
应用工程师