This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于 tCHARGE

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906935/bq24105-q1-about-tcharge

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

在数据表中可以设置的最长时间被描述为572minutes (9.533 hours)(572minutes (9.533 hours)(572minutes (9.533 hours))。

在"在汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电"中、将其描述为"在工作台上验证了计时器可长达20小时。"(临4)。

哪一项是正确的?

假设使用时间少于20小时,是否安全?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    请参阅应用手册的第2节。 它说:"第一种情况是电池开路电压低于每节1.24V/节电池、充电与安全计时器一起启用。 一旦安全计时器过期、充电将终止。 然后再次检查电池开路电压、如果此时电压低于每节1.34V、则重新启用充电并重置计时器。"

    为了清除计时器故障、必须切换/CE 引脚。 请注意、为了使本应用手册中描述的充电过程成为可能、需要一个微控制器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的快速响应。

    无 MCU:数据表中的572分钟(9.533小时)。

    使用 MCU:以0.05C 的速率运行16小时(工作台上为20小时)。

    您是否同意上述认可?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    在没有微控制器的情况下、充电计时器的最长时间为572分钟。

    使用微控制器、应用手册中的充电方案已在工作台上验证了长达20小时。

    谢谢、

    Mike Emanuel  

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。