This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:Rswitch 的典型值(数据表公式1和2)

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904968/tps60401-typical-value-for-rswitch-datasheet-equation-1-and-2

器件型号:TPS60401

大家好、

我的客户正在测试 TPS60401并获得比预期低的输出。 他怀疑转换器的输出电阻高于初始分析。 请参见数据表(SGLS246B、2004年6月)中的公式1和2、其中将"Rswitch"定义为转换器内部单个 MOSFET 开关的电阻。

但是、我在数据表中找不到 Rswitch 的任何典型值。 您能建议 Rswitch 的合适值吗? 我很高兴知道幅度、即几百毫欧或几十欧、这样我们就可以计算出输出电阻的主要因素。

提前感谢。

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    数据表提供了计算 Rswitch 值的公式。 遗憾的是、它不提供任何特定范围。 任何超出数据表规格的内容都不能表征。

    但是、您可以根据输出电阻公式进行反向计算。 从公式1中可以看出4*2*Rswitch 是最主要的变量。 1/(fosc*Cly)不应超过1/1.5欧姆。  输出电阻的平均值约为10/15欧姆。 但是、输出电阻也取决于 VIN 和温度(如图7和8所示)。

    我希望这有助于对 Rswitch 进行估算。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。
    此致、
    Febin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我希望我的建议能帮助解决您的问题。

    我现在想结束这个话题、请联系我们以获得进一步的支持。

    此致、

    Febin