This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:bq25713输入保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907364/bq25713-bq25713-input-protection

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:TPS2660

HII、

关于 BQ25713充电 控制器 IC、我们需要建议的具有 UV、OV 和反向保护功能的输入保护 IC。

请帮助。

此致、

Dhanalakshmi.Ch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此内容。  

    TPS2660:具有集成输入反极性保护功能的4.2V 至55V、150mΩ Ω、0.1A 至2.23A 电子保险丝

    www.ti.com/.../TPS2660