This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:降压/升压转换器

Guru**** 2552350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5170, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955723/lm5170-buck-boost-converter

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件:LMG1210LM5155LM5156

尊敬的*:

是否可以设计一个采用1x LM5170和 LMG1210 的降压/升压转换器使 Vout_max = 200V?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    感谢您的参与。  答案是可能的、但您的输入电压范围是多少?  如果电压范围超过65V、您可能需要使用 INA 部件来帮助感应电感器电流。   此外、您的目标最大功率是多少?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    输入电压范围为12V 至24V。

    对于持续输出功率、我们尝试两种情况:

    1)最大输出功率24W (当输出电压为0V 至12V 时、Iout_max = 2A;当输出电压为12V 至200V 时、Iout_max = Poutmax (24W)/Vout))

    2)最大输出功率96W (对于0V 至48V 的输出电压 Iout_max = 2A、对于48V 至200V 的输出电压 Iout_max= Poutmax (96W)/Vout))

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    您能告诉我们 使用 LM5170可以实现的最大功率输出是多少 吗?

    输入电压范围为12V 至24V。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您的输入为12-24V、输出为24V、则必须使用 LM5170设计 DCM 升压、因为如果200V 输出电压要求 CCM 占空比为94%、您将没有足够的时间将能量传输到负载。

    但是、在您的设计中、您为什么要使用 LM5170?  请查看我们的 LM5155和 LM5156。  这两个器件是相似的器件、LM5156具有扩频功能、可帮助降低 EMI、而 EMI 在您的设计中可能会也可能不会受到影响。  

    在最大功率方面、LM5170具有非常强的驱动器、LM5155/56中的峰值电流为5A、峰值电流为1.5A。  我们确实有客户使用 LM5170在双相中支持大于1kW 的功率。 但是、这似乎与您在这里的情况无关、因为您使用的是 LMG、LM5170驱动器的强度无关紧要。  您需要的是 PWM 控制器、在我看来、LM5155和 LM5156已经足够好了、它们还支持高达2.2MHz 的开关频率、以利用 GaN FET 的速度功能。

    谢谢。

    Youhao