This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:设计混乱

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907115/tps2373-design-confuse

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TIDA-050023TPS2121

大家好、

我们使用 TPS2373-3 + LM5151-Q1作为 PoE 应用。

TIDA-050023演示的输出功率可以是12V 3.7A (带 POE)和12V 4.25A (带适配器电源)。 PoE 输入是否可以超过4A?

2:演示中的 MOS 管是什么? 演示板上没有焊接

3:附件变压器能否用作 tps2373-3的 PoE 变压器?

4:如下所示:


我使用12适配器通过二极管和 PoE 12V 输出进行 ORing。 我能否问是否有任何好的解决方案? 适配器12V 是首选电源吗? 插入12V 适配器并切换到12V 适配器电源


5:关于 tps2373-3的 MPS 功能、如果我插入12V 适配器、它由12V 适配器供电、但 PD 仍与 PSE 连接。 拔下12V 适配器后、它将切换至电源的 PoE。 PD 不会再次使用 PSE 进行分级、检测和电源、而是会立即为负载供电、以便负载不会因开关期间的电源故障而重新启动。

6. PoE 和12V 适配器用于 ORing,而通用肖特基二极管用于 ORing。 由于电流较大、二极管上的功耗也很大。 如果使用理想二极管、更好的计划和成本是多少?

e2e.ti.com/.../G24102CE-SPEC-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    该标准仅允许 PoE PD 前端(RJ45)的功率为51W、这意味着、为了兼容、连接 PoE 时的输出功率必须为51WxEfficiency。 这将输出电流可用性降低 至~3.8A。 这是兼容的、如果不兼容、是的、您可以使用4A。 但是、二极管可能会变热。

    查看 TIDA-050023网页中的 BOM、初级 FET 为 FDMS86252。

    3.很抱歉,我不太确定这是什么意思。 请澄清。 我相信您正在问您是否可以实现替代的电源转换? 但是、如果是、它应该与参考设计中使用的规格相似。

    4.是的,这是常见的做法。 要确定适配器的优先级、适配器电压应高于12V PoE 电压。

    5.自动 MPS 功能允许 PSE 维持 PD 的功率,这样您就不必重新进行检测和分类。 然后、在移除适配器时、您肯定必须启动转换器。

    6.我建议使用 TPS2121、这是一个集成的 PMUX、它可以处理此电流和电压、并且在两个输入之间实现平稳过渡。